Contents starts here.
光学技术
彻底钻研“观测”能力的光学技术

被PET瓶特有的棱线隐藏的异物
玻璃、PET塑料、易拉罐等……检测精度受工件材料和形状的影响很大。像易拉罐等不透明材料当然不用说,连透明材料的课题也是永无止境的。
欧姆龙 麒麟技术系统积极致力于以众多案例为假设的基础研究。
例如,在对PET塑料材质检测的基础研究中,发现一个有趣的现象。出现了检查机无法检测出用肉眼也能辨清的较大(3毫米左右)的液体中异物的情况。
这是由于PET塑料瓶特有的被称为棱线的凹凸,产生光线的折射,导致了虽然肉眼能辨别,检查机的传感器却无法检测到的现象。
用多个眼睛立体观测的能力
旋转式检查机的工件是旋转的,即使前置摄像头无法检测到液体中的异物,也能通过其他角度的摄像来检测到。但是,工件不旋转的直接搬运式检查机如何呢?
直接搬运式检查机因其检测速度快、换模时间短、结构简单故障少等优点,预计PET塑料瓶饮料工厂的需求会很高。那么在不失直接搬运式的这些优点的前提下,要立体观测检测对象该怎么做?
欧姆龙 麒麟技术系统反复各种试制,研发出用9个数码镜头观测检测对象的机构。该结构使上中下3台照相机分别与表面蒸镀的3面反射镜同步。这样一来诞生了不需要旋转PET塑料瓶,也不会受到棱线的影响,还与直接搬运速度相匹配的观测系统。(正在申请专利)


橙汁中的异物也能确认
PET塑料瓶饮料的内容物也变得多元化,从碳酸饮料和茶等高透明度饮料,到橙汁等果汁含量高的饮料和乳酸菌饮料等低透明度饮料也较为普遍。低透明度饮料在检查机行业被称为扩散性液体种类,是用于检查的照明光的透光率较低的液体种类。
对于这类液体,按照检查机的原理,应使用红外线,但欧姆龙 麒麟技术系统开发了光学检测精度更高的技术。由此,例如检测白色扩散性液体中的白色异物自不必说,在拍摄时白色异物会呈现黑色,一眼就能确认异物。通过这些技术积累,可以进行不受液体颜色、异物颜色影响的检查。
欧姆龙 麒麟技术系统基于容器材质,液体种类的检测方法等扎实的基础研究,提供可靠的产品。
Contents ends here.