Contents starts here.
电子技术
自主设计的电子技术

迎合了检测需求的最佳解决方案
欧姆龙 麒麟技术系统作为综合检查机制造商,无论任何材料、检测领域、行业,从入口到出口,提供迎合订单规格的定制化设计,以满足所有的检测需求。
例如,通常采用通用产品的电路板也是自主设计的。设备万一发生错误时,由欧姆龙 麒麟技术系统负责解决,这就是客户至上原则的一个体现。
确保高检测精度的独家图像处理引擎
对于数码摄像装置来说,图像处理引擎相当于“大脑”。毫不夸张的说,检测精度取决于引擎的判断能力和处理速度。
欧姆龙 麒麟技术系统所采用的数码相机装置能够以每分钟最多1000张以上的速度进行高速拍摄。瞬间分析图像传感器产生的电荷,判断优劣并传输给排出装置,同时将图像压缩为存档。欧姆龙 麒麟技术系统通过重建这一系列工作的自主开发的图像处理引擎,实现了精度和速度的并存。


使用独创的照明电路板,最大限度地发挥图像处理能力
要使图像处理引擎最大限度地发挥能力,改善检测环境是不可或缺的。特别是确保高速拍摄的精度,在很大程度上依赖于照明。欧姆龙 麒麟技术系统为了进一步改善检测环境,也致力于照明装置的开发。
课题在于均匀的照明。在传统的构造下,即使增加光量或改变光源,也无法完全抑制出现亮度不均匀的情况。既然如此,就决定从照明电路板的设计开始重新研究。
改变思路,光源的排列由方形改为穹顶形,经反复试验,确定了最佳光源布局。这就是欧姆龙 麒麟技术系统独创的穹顶照明装置。通过稳定供应最适合检测的色温4000~9000开尔文,实现了清晰的摄像。此外,还配备了自动检测光源劣化,通过电力控制来调整光量的功能。
具有高精度的检测能力,并将误判(良品误检出)无限接近于零。这就是欧姆龙 麒麟技术系统电子技术的永无止境的课题。
Contents ends here.