Contents starts here.
일렉트로닉스 기술
자사가 설계하는 일렉트로닉스 기술

검사 니즈에 부합하는 최고의 솔루션
오므론 기린테크노시스템은 종합 검사기 메이커로서 소재, 검사 분야, 업종을 불문하고 다양한 검사 니즈의 바로 입구부터 출구까지 수주 사양에 맞춘 커스터마이즈 설계를 제공합니다.
예를 들어, 통상적으로 범용품을 사용하는 경우가 많은 기판 또한 자사에서 설계하고 있습니다. 이는 만에 하나 에러가 발생했을 때에도 오므론 기린테크노시스템의 책임하에 해결한다는 고객제일주의의 실현이라 할 수 있습니다.
높은 검사 정밀도를 약속하는 독자적인 화상 처리 엔진
디지털 촬상 장치에서 화상 처리 엔진이란 이른바 ‘뇌’에 해당합니다. 엔진의 판단 능력과 처리 속도가 검사 정밀도를 좌우한다고 해도 과언이 아닙니다.
오므론 기린테크노시스템이 취급하는 디지털카메라 장치는 최대 1분간 1,000매 이상이라는 고속 촬영을 실현합니다. 이미지 센서에서 생성된 전하를 순식간에 해석하고 양부를 판단하여 배출기에 전달함과 동시에 화상을 아카이브로 압축합니다. 오므론 기린테크노시스템은 이러한 일련의 작업을 재구성하여 자사가 개발한 화상 처리 엔진으로 정밀도와 속도의 양립을 실현했습니다.


오리지널 조명 기판으로 화상 처리 능력을 최대한으로 도출
화상 처리 엔진의 능력을 최대한으로 도출하기 위해서는 검사 환경의 향상이 필수적입니다. 그중에서도 고속 촬상으로 정밀도를 확보하려면 대부분을 조명에 의존해야 합니다. 오므론 기린테크노시스템은 검사 환경의 보다 나은 개선을 위해 조명 장치 개발에도 주력했습니다.
과제는 균일한 조명이었습니다. 기존의 기구는 광량을 높이거나 광원을 변경해도 균일함을 유지하기가 어려웠습니다. 이러한 연유로 조명 기판의 설계부터 재검토하게 되었습니다.
광원의 나열을 스퀘어형에서 돔형으로 발상을 전환하면서 시행착오를 거쳐 최적의 광원 배치를 산출하였습니다. 이것이 바로 오므론 기린테크노시스템의 오리지널 돔 조명 장치입니다. 검사에 최적인 색온도 4,000~9,000켈빈을 안정적으로 공급하여 깔끔한 촬상을 가능하게 했습니다. 나아가 광원의 열화를 자동으로 검지하여 전력 컨트롤을 통해 광량을 조정하는 기능도 탑재했습니다.
고정밀도의 검사 능력과 불필요한 검출(양품 오검출)을 제로에 가깝게 만드는 것. 이것이 오므론 기린테크노시스템의 일렉트로닉스 기술의 끝없는 과제입니다.
Contents ends here.